欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

在高速铣削中使用的立铣刀

  • 2020.03.22 11:15:43
  • 米思米
  • 1137

   为了要最大限度地发挥出以浅切削、高进给为前提的高速铣削的优点,选定怎样的立铣刀才好呢?请告知。  

   ■ 短刃长和高精度立铣刀的使用

   由于进行高速铣削时,是采用高速旋转方式来使用刀具的。因此,请使用尽量短的刃长和R精度及跳动精度为高水准的刀具。

在高速铣削中使用的立铣刀

 

   ■ 热膨胀刀柄和专用立铣刀的使用

   进行高速铣削时,使用固定刚性优秀的热膨胀刀柄的情况在不断增加。

   使用热膨胀刀柄用立铣刀,在刀具和固定器具这两方面选定最合适的产品。这种做法是有效的。

在高速铣削中使用的立铣刀

 

 推荐商品指引


 最适合用于高速铣削的热膨胀刀柄用高精度型

   TS涂层硬质合金球头型立铣刀
(热膨胀刀柄用/R精度±3μm以内)
   2刃/超短刃型
   TSC-SHP-BEM2B

在高速铣削中使用的立铣刀

在高速铣削中使用的立铣刀

   这里是优点!

   适合在热膨胀刀柄中使用的刃长、柄长和全长。

   将R精度管理在±3μm以内,可进行高精度的形状加工。


   TS涂层硬质合金圆弧角型立铣刀
(热膨胀刀柄用/刃尖跳动精度5μm以内)
   高硬度钢加工用・4刃・45°螺旋角/超短刃型
   TSC-SHP-CR-HFEM4B

在高速铣削中使用的立铣刀

在高速铣削中使用的立铣刀

   这里是优点!

   适合在热膨胀刀柄中使用的刃长、柄长和全长。

   圆角(R)精度管理在±5μm以内,可进行高精度的形状加工。


   TS涂层超硬合金平头型铣刀
(热膨胀刀柄用/刃尖跳动精度5μm以内)
   高硬度钢加工用・多刃・50°螺旋角/超短刃型
   TSC-SHP-MSXB

在高速铣削中使用的立铣刀

在高速铣削中使用的立铣刀

   这里是优点!

   适合在热膨胀刀柄中使用的刃长、柄长和全长。

   刀尖跳动精度管理在5μm以内,可进行高精度的侧面精加工。


 性价比优秀的一般精度类型也有新推出

   TS涂层硬质合金球头型立铣刀
(热膨胀刀柄用)
   高硬度钢加工用・2刃/超短刃型
   TSC-SH - BEM2B

在高速铣削中使用的立铣刀 


在高速铣削中使用的立铣刀 


   TS硬质合金圆弧角型立铣刀
   热膨胀刀柄用・4刃・30°螺旋角/超短刃型
   TSC-SH-EM4B

在高速铣削中使用的立铣刀 

 

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities